DOCA0271KO-00

아날로그 I/O

AvAnalogIO 기능 블록은 2개의 입력과 1개의 출력으로 아날로그 I/O 아바타에 대한 정보를 제공합니다.

AvAnalogIO 기능 블록

AvAnalogIO 입력 인터페이스

입력

데이터 유형

설명

AQ0

INT

아날로그 출력 0에 기록할 값입니다. 단위 및 배율은 구성된 아날로그 출력 유형에 따라 달라집니다.

  • 유형 0(장치: mV)

  • 유형 1 (장치: mV)

  • 유형 2(단위: μΑ)

  • 유형 3(단위: μΑ)

AvAnalogIO 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

준비

BOOL

함수 블록이 실행 명령을 받을 준비가 되면 TRUE를 나타냅니다.

AI0

INT

아날로그 입력 0에서 읽은 값을 나타냅니다. 단위 및 배율은 구성된 아날로그 출력 유형에 따라 달라집니다.

  • 유형 0 ~ 12 (장치: 0.1°C)

  • 유형 13 (장치: mV)

  • 유형 14 (장치: mV)

  • 유형 15 (단위: μΑ)

  • 유형 16 (단위: μΑ)

AI1

INT

아날로그 입력 1에서 읽은 값을 나타냅니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.