DOCA0271KO-00

디지털 I/O

AvDigitalIO 기능 블록은 4개의 입력과 2개의 출력을 갖춘 디지털 I/O 아바타에 대한 정보를 제공합니다.

AvDigitalIO 기능 블록

AvDigitalIO 입력 인터페이스

입력

데이터 유형

설명

DQ0

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 출력 0이 TRUE로 설정됩니다.

DQ1

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 출력 1이 TRUE로 설정됩니다.

AvDigitalIO 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

준비

BOOL

함수 블록이 실행 명령을 받을 준비가 되면 TRUE를 나타냅니다.

DI0

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 0이 TRUE로 설정됩니다.

DI1

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 1이 TRUE로 설정됩니다.

DI2

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 2가 TRUE로 설정됩니다.

DI3

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 3이 TRUE로 설정됩니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.