DOCA0270ZH-01

接线指南

使用正确接地的屏蔽电缆进行所有通讯连接。如果未使用屏蔽电缆来进行这些连接,则电磁干扰可能会导致信号退化。衰减的信号会导致总线耦合器或连接的模块和设备以非预期方式运行。

在外壳中安装电缆槽以整理电源和控制接线。此外,为 TeSys island 接线时,请遵守以下规则:

  • 检查操作条件和环境是否在指定值允许的范围内。

  • 所用电线的规格必须满足电压和电流要求。

  • 仅使用铜导线。

  • 对网络和现场总线使用双绞线或屏蔽电缆。

  • 将通讯线与电源线分开。将通讯线和电源线布设在单独的电缆槽中。

  • 通讯电缆与电源和/或控制电缆之间至少保持 30 厘米(11.8 英寸)的距离。

  • 当电源电缆和通讯电缆交叉时,电缆必须以直角交叉。

  • 不要过度弯曲电缆。标准最小弯曲半径是电缆直径的 10 倍。

  • 避免将电缆布线到具有锐角的表面上。

  • 仅对模拟量 I/O 模块使用屏蔽 I/O 电缆。建议使用双绞线内导体以有助于减少杂散场耦合。将电缆屏蔽箔连接到 TeSys island DIN 导轨或面板。请勿仅使用屏蔽引流线进行屏蔽连接。使用屏蔽夹提供环形屏蔽连接。弹簧式屏蔽夹,如 Phoenix Contact 3062799,为将屏蔽连接到 DIN 导轨提供了一种便捷的方式。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?