Verdrahtungsrichtlinien
Verwenden Sie geschirmte und ordnungsgemäß geerdete Kabel für alle Kommunikationsverbindungen. Wenn Sie für diese Verbindungen keine geschirmten Kabel einsetzen, können elektromagnetische Störungen zu einer Signalverschlechterung führen. Bei Signalen schlechter Qualität kann es vorkommen, dass der Buskoppler oder angeschlossene Module und Geräte nicht wie beabsichtigt funktionieren.
Installieren Sie im Gehäuse Kabelführungen für die Leistungs- und Steuerverdrahtung. Halten Sie außerdem die folgenden Regeln ein, wenn Sie das TeSys island verdrahten:
-
Überprüfen Sie, ob sich die Betriebsbedingungen und die -umgebung innerhalb der angegebenen Werte befinden.
-
Verwenden Sie Kabel mit entsprechenden Abmessungen, um die Spannungs- und Stromanforderungen zu erfüllen.
-
Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.
-
Verwenden Sie für die Netzwerke und den Feldbus geschirmte, paarweise verdrillte Kabel.
-
Halten Sie die Kommunikationsverdrahtung getrennt von der Leistungsverdrahtung. Führen Sie die Kommunikationsverdrahtung und die Leistungsverdrahtung durch separate Kabelführungen.
-
Halten Sie zwischen dem Kommunikationskabel und den Leistungs- bzw. Steuerkabeln einen Mindestabstand von 30 cm ein.
-
Wenn sich Leistungs- und Kommunikationsverdrahtung kreuzen, müssen sich die Kabel im rechten Winkel überkreuzen.
-
Biegen Sie die Kabel nicht zu stark. Der Standard-Mindestbiegeradius beträgt das 10-fache des Kabeldurchmessers.
-
Vermeiden Sie das Verlegen von Kabeln entlang von Oberflächen mit spitzen Winkeln.
-
Verwenden Sie ausschließlich geschirmte E/A-Kabel für das Analog-E/A-Modul. Zur Reduzierung von Streufeldkopplungen werden paarweise verdrillte Innenleiter empfohlen. Befestigen Sie den Kabel-Folienschirm an der DIN-Schiene oder an der Schalttafel des TeSys island. Verwenden Sie für den Schirmanschluss nicht ausschließlich den Schirm-Erdungsdraht. Nutzen Sie eine Schirmanschlussklemme, um eine umlaufende Schirmverbindung herzustellen. Feder-Schirmklemmen wie die Phoenix Contact 3062799 sind ein praktisches Mittel, um den Schirmanschluss an der DIN-Schiene vorzunehmen.