DOCA0270PTBR-01

Diretrizes de fiação

Use cabos adequadamente blindados e aterrados para todas as conexões de comunicação. Caso não use cabos blindados para essas conexões, interferências eletromagnéticas poderão causar degradação do sinal. Sinais degradados podem fazer com que a interface de rede ou os módulos e equipamentos conectados funcionem de maneira diferente da esperada.

Instale dutos de cabo no gabinete para gerenciar a potência e a fiação de controle. Além disso, siga as seguintes regras ao conectar o TeSys island:

  • Verifique se o ambiente e as condições de operação estão de acordo com os valores especificados.

  • Use cabos de tamanho adequado para atender aos requisitos de tensão e corrente.

  • Use somente condutores de cobre.

  • Use cabos blindados de par trançado para redes e para a rede de campo.

  • Separe os cabos de comunicação dos cabos de alimentação. Acomode a fiação de comunicação e de alimentação em conduítes separados.

  • Mantenha uma distância mínima de 30 cm (11,8 pol) entre os cabos de comunicação e os cabos de alimentação e/ou controle.

  • O cruzamento entre cabos de alimentação e comunicação deve acontecer sempre nos ângulos adequados.

  • Não curve os cabos em excesso. O raio de curvatura mínimo padrão é de 10 vezes o diâmetro do cabo.

  • Evite passar o cabo sobre superfícies com quinas pontiagudas.

  • Use somente cabos blindados para o módulo de E/S analógico. Os condutores internos de par trançado são recomendados para ajudar a reduzir o campo de dispersão magnética. Conecte a blindagem do cabo ao trilho DIN ou ao painel do TeSys island. Não faça a conexão da blindagem usando apenas o fio de drenagem de blindagem. Use uma braçadeira de blindagem para fornecer uma conexão de blindagem circunferencial. Presilhas de blindagem com mola, como a Phoenix Contact 3062799, fornecem um meio conveniente para fazer a conexão da blindagem ao trilho DIN.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?