使用 PDO
简介
PDO 电报用于在 PLC 和 LTMR 控制器之间交换周期 I/O 数据。
LTMR 控制器有四个 PDO 集:
-
针对控制和监视对 PDO1 集进行了预定义。缺省情况下它处于激活状态。
-
PDO2 集进行了预定义,可供使用。缺省情况下它处于未激活状态。
-
PDO3 集进行了预定义,可供使用。缺省情况下它处于未激活状态。
-
PDO4 集进行了预定义,以通过使用 PKW 对象进行编程来访问任何寄存器(读取或写入)。缺省情况下它处于激活状态。
4 个 PDO 集支持以下传输模式:
-
循环同步(同步与 SYNC 对象相关)
-
非循环同步
LTMR 控制器传输模式的出厂设置为非循环同步。当启动网络、重新连接网络以及正常进行数据交换期间,都会发送数据。
CANopen 传输模式的出厂设置为非循环异步。当启动网络、重新连接网络以及正常进行数据交换期间,都会从客户端发送数据。
用户可对这 4 个 PDO 集的映射进行修改。
传输 PDO 可传送以下只读变量:
|
监控对象 |
CANopen 索引 2004 |
接收 PDO 可传送以下读/写变量:
|
设置对象: |
CANopen 索引 2007 |
|
命令对象: |
CANopen 索引 2008 |
PDO1 集描述
第一个 PDO 集 (PDO1) 专门用于进行控制和监视。下面对预定义的映射做了说明,用户可修改这些映射。
接收 PDO1 映射描述
接收 PDO1 专门用于从 PLC 向控制器发送命令。下表介绍了预定义的映射。
|
COB-ID |
字 1 |
字 2 |
字 3 |
字 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
0x200 + 节点 ID |
寄存器 |
704 |
706 |
700 |
空 |
|
CANopen 索引 |
2008:5 |
2008:7 |
2008:1 |
– |
|
|
描述 |
控制寄存器 |
模拟输出 1 命令 |
布尔输出命令寄存器 |
– |
传输 PDO1 映射描述
传输 PDO1 专门用于从 PLC 对控制器进行监控。下表介绍了预定义的映射。
|
COB-ID |
字 1 |
字 2 |
字 3 |
字 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
0x180 + 节点 ID |
寄存器 |
455 |
456 |
457 |
458 |
|
CANopen 索引 |
2004:6 |
2004:7 |
2004:8 |
2004:9 |
|
|
描述 |
系统状态寄存器 1 |
系统状态寄存器 2 |
布尔输入状态 |
布尔输出状态 |
PDO2 和 PDO3 集描述
PDO2 和 PDO3 集未进行预定义(PDO 为空),且未被激活。用户可在任何可进行映射的对象内进行映射。
PDO4 集描述
PDO4 集进行了预定义,以通过使用 PKW 对象进行编程来访问任何寄存器(读取或写入),借助这些对象可对任何 TeSys T 寄存器进行非周期性读取或写入访问。
-
接收 PDO 中保留了 4 个字,用于接收请求电报。
-
传输 PDO 中保留了 4 个字,用于提供响应电报。
对于 TeSys T MMC L 和 TeSys T MMC L EV40,PKW使用仅限于读访问。
接收 PDO4 映射描述
接收 PDO4 专门用于接收 PKW 请求电报。
|
CANopen 索引 |
3000:01 |
3000:02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
字编号 |
字 1 |
字 2 |
字 3 |
字 4 |
||
|
MSB |
LSB |
|||||
|
描述 |
地址寄存器 |
切换位(位 15) |
功能代码(位 8 到 14) |
0x00 或地址寄存器 |
要写入的值:第一个字 MSW |
要写入的值:第二个字 LSW |
传输 PDO4 映射描述
传输 PDO4 专门用于提供 PKW 请求电报的响应。
|
CANopen 索引 |
3000:03 |
3000:04 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
字编号 |
字 1 |
字 2 |
字 3 |
字 4 |
||
|
MSB |
LSB |
|||||
|
描述 |
与请求相同 |
切换位(位 15) |
功能代码(位 8 到 14) |
0x00 或地址寄存器 |
读取数据:第一个字 MSW |
读取数据:第二个字 LSW |
-
MSB = 最高有效字节
-
LSB = 最低有效字节
-
MSW = 最高有效字
-
LSW = 最低有效字