寄存器映射 - 通信变量组织
简介
通讯变量按照所在分组(如:标识、统计或监控)在表中列出。它们与 LTMR 控制器相关,可能连接或不连接 LTME 扩展模块。
通讯变量组
通讯变量按照以下标准分组:
|
变量组 |
寄存器 |
CANopen 地址 |
|---|---|---|
|
标识变量 |
00 至 99 |
2000 : 32 至 2000 : 61 |
|
统计变量 |
100 至 449 |
2001 : 01 至 2003 : 82 |
|
监控变量 |
450 至 539 |
2004 : 01 至 2004 : 46 |
|
配置变量 |
540 至 699 |
2005 : 01 至 2007 : 32 |
|
命令变量 |
700 至 799 |
2008 : 01 至 2008 : 64 |
|
定制逻辑变量 |
1200 至 1399 |
200C : 01 至 200D : 64 |
表结构
通信变量在 5 列表中列出:
|
第 1 列 寄存器(以小数格式) |
第 2 列 CANopen 地址(索引 : 子索引) |
第 3 列 变量类型 数据格式 |
第 4 列 变量名称与通过只读或读/写 Modbus 请求进行的访问 |
第 5 列 注:用于附加信息的代码 |
注意
“注释”列提供用于附加信息的代码。
无代码变量可用于所有硬件配置,并且无功能限制。
此代码可为:
-
数字(1 到 9),用于特定硬件组合
-
字母(A 到 Z),用于特定系统行为。
|
如果注释为… |
则变量为... |
|---|---|
|
1 |
可用于 LTMR + LTMEV40 组合 |
|
2 |
始终可用,但如果未连接 LTMEV40,将有一个值等于 0 |
|
3-9 |
未使用 |
|
如果注释为… |
则... |
|---|---|
|
A |
只有在电机关闭时才能写变量 |
|
B |
只有在配置模式中才能写变量 |
|
C |
只有在无脱扣的情况下才能写入变量 |
|
D-Z |
该变量可用于未来的异常情况 |
未使用的地址
未使用的地址分为 3 种类别:
-
只读表中的无意义意味着您应当忽略读值(不论是否等于 0)。
-
读写表中的预留意味着您必须在这些变量中写下 0。
-
禁止,意味着读/写请求遭拒,以及这些地址无法访问。