数据格式
概述
通讯变量的数据格式可以为整数、字或字[n],具体如下文所述。有关变量大小与格式的更多信息,请参阅 Data Types。
整数(Int、UInt、DInt、IDInt)
整数分为下列类别:
-
Int:使用一个寄存器的有符号整数(16 位)
-
UInt:使用一个寄存器的无符号整数(16 位)
-
DInt:使用两个寄存器的有符号双整数(32 位)
-
UDInt:使用两个寄存器的无符号双整数(32 位)
有关所有整数型变量,变量名称带有其单位或格式(如需)。
示例:
地址 474,UInt,频率 (x 0.01 Hz)。
Word
字:16 位组,其中每位或位组代表命令、监控或配置数据。
示例:
地址 455,字,系统状态寄存器 1.
|
位 0 |
系统就绪 |
|
位 1 |
系统打开 |
|
位 2 |
系统脱扣 |
|
位 3 |
系统警报 |
|
位 4 |
系统跳闸 |
|
位 5 |
已授权脱扣复位 |
|
位 6 |
(无意义) |
|
位 7 |
电机正在运行 |
|
位 8-13 |
电机平均电流比 |
|
位 14 |
处于远程模式 |
|
位 15 |
电机正在启动(进行中) |
字[n]
字[n]:在相邻寄存器上编码的数据。
示例:
地址 64 至 69,字[6],控制器商业型号 (DT_CommercialReference)。
地址 655 至 658,字[4],(DT_DateTime)。