DOCA0355EN-01

Características de la red Modbus RTU

Descripción general

Esta sección define las características de la red Modbus RTU a través de una línea de comunicación serial. La unidad Modbus RTU cumple con la especificación de la línea serial. Para obtener información sobre la implementación y especificación de la línea serial, consulte la guía de implementación y especificación de la línea serial publicada en www.Modbus.org.

Diagrama estándar

El diagrama estándar corresponde a la especificación de Modbus RTU publicada en el sitio www.Modbus.org y, concretamente, al diagrama de bus serie multipunto de dos hilos.

El esquema básico es el siguiente:

A Resistencia de terminación final
B Cable trenzado
C Tierra

Características para la conexión al bus RS 485 de Modbus RTU

El estándar RS 485 permite variantes con las siguientes características:

  • Terminador de línea

  • Número de servidores

  • Longitud del bus

Características

Valor

Número máximo de estaciones

32 estaciones, que son 31 servidores

Tipo de cable principal

Cable individual de par trenzado apantallado, con una impedancia característica de 120 Ω, y al menos un tercer conductor

Longitud de bus máxima

1000 m (3300 ft) a 19 200 bps

Longitud máxima de las derivaciones

  • 20 m (66 ft) para una derivación

  • 40 m (131 ft) dividido por el número de derivaciones en la caja de conexiones múltiple

Terminador de línea

Resistencia de 120 Ω +/- 5 % extremos del bus

Polaridad común

La polaridad común está conectada a la tierra de protección en al menos un punto del bus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.