DOCA0355ZH-01

模拟量模块数据

下表列出了 Modbus RTU 通讯的模拟量模块数据。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

Svd

描述

0x15D1

5586

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 1

0x15D2

5587

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 2

0x15D3

5588

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 3

0x15D4

5589

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 4

0x15D5

5590

4

保留

0x15D9

5594

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输出 1

0x15DA

5595

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输出 2

0x15DB

5596

2

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.