DOCA0355EN-01

Datos del módulo analógico

En la tabla se muestran los datos del módulo analógico para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Guardado

Descripción

0x15D1

5586

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 1

0x15D2

5587

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 2

0x15D3

5588

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 3

0x15D4

5589

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 4

0x15D5

5590

4

Reservado

0x15D9

5594

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

NO

Salida analógica 1

0x15DA

5595

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

NO

Salida analógica 2

0x15DB

5596

2

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.