DOCA0355IT-01

Disinnesto a terra misurato

La tabella elenca il disinnesto a terra misurato per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0DE7

3560

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

0x0DE8

3561

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

mA

UINT16

20–20000
(incrementi di 10)

30

S

Pickup

0x0DE9

3562

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Ritardo

0x0DEA

3563

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

mA

UINT16

20–20000
(incrementi di 10)

30

S

Soglia di allarme

0x0DEB

3564

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0DEC

3565

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0DED

3566

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

N

Funzionamento all'avviamento motore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.