DOCA0355ZH-01

测量接地脱扣

下表列出了 Modbus RTU 通讯的测量接地脱扣。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0DE7

3560

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警和脱扣

0

Y

功能设置

0x0DE8

3561

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

mA

UINT16

20–20000
(步长 10)

30

Y

吸合

0x0DE9

3562

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

1

Y

时间延迟

0x0DEA

3563

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

mA

UINT16

20–20000
(步长 10)

30

Y

报警级别

0x0DEB

3564

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0DEC

3565

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0DED

3566

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

N

电机启动时运行

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.