DOCA0355EN-01

Disparo a tierra medido

En la tabla se muestra el disparo a tierra medido para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0DE7

3560

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma
  • 2: Disparo
  • 3: Alarma y disparo

0

Ajuste de funciones

0x0DE8

3561

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

mA

UINT16

20-20 000
(paso 10)

30

Activación

0x0DE9

3562

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Retardo

0x0DEA

3563

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

mA

UINT16

20-20 000
(paso 10)

30

Nivel de alarma

0x0DEB

3564

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0DEC

3565

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0DED

3566

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

NO

Función durante el arranque del motor

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.