DOCA0355ZH-01

反时限过流保护

下表列出了 Modbus RTU 通讯的反时限过流保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0DD2

3539

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警+脱扣

0

Y

功能设置

0x0DD3

3540

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(步长 1)

50

Y

吸合

0x0DD4

3541

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–200
(步长 1)

1

Y

时间乘数 (TMS)

0x0DD5

3542

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(步长 1)

50

Y

报警级别

0x0DD6

3543

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0DD7

3544

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0DD8

3545

1

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.