DOCA0355IT-01

Protezione normale da sovracorrente inversa

La tabella elenca la protezione normale da sovracorrente inversa per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0DD2

3539

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme + disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

0x0DD3

3540

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

50

S

Pickup

0x0DD4

3541

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–200
(incrementi di 1)

1

Y

Moltiplicatore di tempo (TMS)

0x0DD5

3542

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

50

S

Soglia di allarme

0x0DD6

3543

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0DD7

3544

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0DD8

3545

1

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.