DOCA0355IT-01

Calo di tensione

La tabella elenca le protezioni da cali di tensione per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0EAD

3758

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Eliminazione del carico
  • 2: Riavvio automatico

0

S

Impostazione della funzione

0x0EAE

3759

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%Vn

UINT16

20–90
(incrementi di 5)

90

S

Calo di tensione

0x0EAF

3760

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%Vn

UINT16

20–95
(incrementi di 5)

95

S

Ripristino tensione

0x0EB0

3761

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

s

UINT16

0–9999
(incrementi di 1)

2

S

Timeout riavvio calo di tensione

0x0EB1

3762

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

s

UINT16

0–301
(incrementi di 1)

4

S

Timeout riavvio ritardato

0x0EB2

3763

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

ARRESTO bypass DI

0x0EB3

3764

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–4
(incrementi di 1)

2

S

Timeout riavvio immediato

0x0EB4

3765

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

s

UINT16

1–9999
(incrementi di 1)

10

S

Timeout eliminazione del carico

0x0EB5

3766

1

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.