DOCA0355ZH-01

电压骤降

下表列出了 Modbus RTU 通讯的电压骤降。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0EAD

3758

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:负载卸除
  • 2:自动重启

0

Y

功能设置

0x0EAE

3759

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%Vn

UINT16

20-90
(步长 5)

90

Y

电压骤降

0x0EAF

3760

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%Vn

UINT16

20-95
(步长 5)

95

Y

电压恢复

0x0EB0

3761

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

s

UINT16

0–9999
(步长 1)

2

Y

电压骤降重启超时

0x0EB1

3762

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

s

UINT16

0–301
(步长 1)

4

Y

延迟重启超时

0x0EB2

3763

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

忽略 STOP DI

0x0EB3

3764

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–4
(步长 1)

2

Y

立即重启超时

0x0EB4

3765

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

s

UINT16

1–9999
(步长 1)

10

Y

负载卸除超时

0x0EB5

3766

1

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.