Protection contre les sous-intensités de phase
Le tableau suivant présente la protection contre les intensités de phase insuffisantes pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DEE |
3567 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0DEF |
3568 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15-100 |
50 |
O |
Seuil d'activation |
|
0x0DF0 |
3569 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
100 |
O |
Temporisation |
|
0x0DF1 |
3570 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15-100 |
50 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0DF2 |
3571 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0DF3 |
3572 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
50 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0DF4 |
3573 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |