Protezione da corrente insufficiente fase
La tabella elenca la protezione da corrente insufficiente fase per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DEE |
3567 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0DEF |
3568 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15–100 |
50 |
S |
Pickup |
|
0x0DF0 |
3569 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
100 |
S |
Ritardo |
|
0x0DF1 |
3570 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15–100 |
50 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0DF2 |
3571 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0DF3 |
3572 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
50 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0DF4 |
3573 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |