Protezione inversione fase di corrente
La tabella elenca i dati della protezione dall’inversione di fase di corrente per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
172 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 5 |
174 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
| 1 | 5 |
176 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 5 |
178 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 5 |
180 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |