Numero massimo di avvii
La tabella elenca il numero massimo di dati di avvio per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
32 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 7 |
34 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
1–30 |
6 |
S |
Avvio permissivo |
| 1 | 7 |
36 |
2 |
L/S |
1 |
min |
UINT16 |
15–60 |
30 |
S |
Tempo di riferimento |
| 1 | 7 |
38 |
2 |
L/S |
1 |
min |
UINT16 |
1–120 |
5 |
S |
Periodo di inibizione |
| 1 | 7 |
40 |
2 |
L/S |
1 |
min |
UINT16 |
0–120 |
0 |
S |
Tempo tra gli avviamenti |
| 1 | 7 |
42 |
6 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |