Protezione da sovrapotenza
La tabella elenca i dati della protezione da sovrapotenza per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
106 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 6 |
108 |
2 |
L/S |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
S |
Pickup |
| 1 | 6 |
110 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
| 1 | 6 |
112 |
2 |
L/S |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
S |
Soglia di allarme |
| 1 | 6 |
114 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 6 |
116 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 6 |
118 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |