Dati modulo analogico
La tabella elenca i dati del modulo analogico per la comunicazione PROFIBUS DP.
|
Slot |
Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
170 |
2 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Ingresso analogico 1 |
| 1 | 3 |
172 |
2 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Ingresso analogico 2 |
| 1 | 3 |
174 |
2 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Ingresso analogico 3 |
| 1 | 3 |
176 |
2 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Ingresso analogico 4 |
| 1 | 3 |
178 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 3 |
186 |
2 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Uscita analogica 1 |
| 1 | 3 |
188 |
2 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Uscita analogica 2 |
| 1 | 3 | 190 | 4 |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |