Disinnesto terra calcolato
La tabella elenca i dati di disinnesto terra calcolato per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
104 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 5 |
106 |
2 |
L/S |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10–500 |
20 |
S |
Pickup |
| 1 | 5 |
108 |
2 |
L/S |
0,10 |
s |
UINT16 |
5–60000 |
20 |
S |
Ritardo |
| 1 | 5 |
110 |
2 |
L/S |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10–500 |
20 |
S |
Soglia di allarme |
| 1 | 5 |
112 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 5 |
114 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 5 |
116 |
2 |
– |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Funzionamento all'avviamento motore |