Rilevamento errore arresto motore
La tabella elenca i dati di rilevamento degli errori di arresto motore per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
48 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 7 |
50 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
S |
Ritardo |
| 1 | 7 |
52 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 7 |
54 |
4 |
L/S |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |