Protezione da sovrafrequenza
La tabella elenca i dati di protezione da sovrafrequenza per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
78 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 6 |
80 |
2 |
L/S |
1 |
%F* |
UINT16 |
100–110 |
105 |
S |
Pickup |
| 1 | 6 |
82 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
| 1 | 6 |
84 |
2 |
L/S |
1 |
%F* |
UINT16 |
100-110 |
105 |
S |
Soglia di allarme |
| 1 | 6 |
86 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 6 |
88 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 6 |
90 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |