Protezione da sovracorrente inversa normale
La tabella elenca i normali dati di protezione da sovracorrente inversa per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
76 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 5 |
78 |
2 |
L/S |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
20–1000 |
50 |
S |
Pickup |
| 1 | 5 |
80 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–200 |
1 |
Y |
Moltiplicatore di tempo (TMS) |
| 1 | 5 |
82 |
2 |
L/S |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
20–1000 |
50 |
S |
Soglia di allarme |
| 1 | 5 |
84 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 5 |
86 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 5 |
88 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |