DOCA0093ES-06

Módulo repetidor aislado RS485 de dos hilos

Introducción

La interfaz IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210 no está aislada. Debe usarse un módulo repetidor aislado RS 485 de 2 hilos para aislar eléctricamente una red Modbus RS485 de 2 hilos situada dentro del equipo eléctrico de una red Modbus RS485 de 2 hilos situada fuera del equipo eléctrico.

Para obtener información sobre la instalación, consulte S1A2181101 Repetidor aislado RS 485 de dos hilos - Hoja de instrucciones.

Compatibilidad del hardware

El módulo repetidor aislado RS 485 de 2 hilos es compatible con la interfaz IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210.

La interfaz IFM con número de referencia LV434000 no requiere el uso de un módulo repetidor aislado RS485 de dos hilos en una red Modbus.

Descripción del hardware

A

Conector de 4 pines Modbus

B

2 accesorios de apilado (incluidos con el repetidor)

C

Conmutador rotativo (para ajustar el formato y la velocidad de transmisión)

D

Indicador LED de tráfico Modbus

E

Indicador LED de estado

F

Bloqueo mecánico

G

Conexión de accesorio de apilado

Conexión Modbus entre dos componentes de equipo eléctrico

Cuando la red Modbus no está contenida dentro del equipo eléctrico, el módulo repetidor aislado RS 485 de 2 hilos debe insertarse entre la red Modbus situada dentro del equipo eléctrico y la red Modbus situada fuera del equipo eléctrico.

En la figura incluida a continuación se muestra una conexión Modbus entre tres componentes de equipo eléctrico, S1, S2 y S3, mediante módulos repetidor aislado RS 485 de 2 hilos. En este ejemplo, el terminal de 0 V Modbus debe estar conectado al cliente Modbus en un solo punto de la línea Modbus, y ningún otro dispositivo debe tener 0 V conectados a tierra.

A

Módulo Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos

B

Interfaces IFM agrupadas en islas con el accesorio de apilado

C

Terminación de línea Modbus

D

Interfaces IFM en conexión en cadena con el cable Modbus

Se deben seguir estas reglas:

  • Cada segmento Modbus aislado debe incluir una polarización en un punto y una terminación de línea Modbus en cada extremo:

    • En el segmento situado fuera del equipo eléctrico, la polarización de línea y una terminación están integradas en el cliente Modbus, y una terminación de línea Modbus debe estar conectada en el otro extremo, es decir, en el último módulo repetidor aislado RS 485 de 2 hilos (el situado en el equipo eléctrico S3 en este caso).

    • En el segmento situado dentro del equipo eléctrico, la polarización y una terminación de línea Modbus deben estar integradas en el módulo repetidor aislado RS 485 de 2 hilos.

      Una terminación de línea Modbus debe estar conectada en el otro extremo, es decir, en la última interfaz IFM u otro servidor Modbus (en la última interfaz IFM en los componentes de equipo eléctrico S1 y S2 en este caso).

  • Longitud máxima (Lmax) del cable troncal Modbus (sin puentes de conmutación):

    • Lmax = 500 m (1640 ft) a 38 400 baudios

    • Lmax = 1000 m (3281 ft) a 19 200 baudios

Caso de varios segmentos de alimentación en varios componentes de equipo eléctrico

Es obligatorio instalar un repetidor aislado RS 485 de 2 hilos en cada equipo eléctrico cuando la red Modbus está distribuida en varios componentes de equipo eléctrico.

En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de arquitectura Modbus centralizada instalada en tres componentes de equipo eléctrico:

A

Cable Modbus procedente del cliente Modbus

B

Alimentación de 24 V CC

C

Terminación de línea Modbus

D

Terminales de tierra funcional

E

Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos

F

Interfaz IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?