DOCA0093ES-06

Conexión a la red Modbus-SL con el módulo BSCM Modbus SL/ULP y el hub Modbus SL

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
No conecte el módulo BSCM Modbus SL/ULP a la red de comunicación Modbus SL cuando la tensión del sistema sea mayor que 480 V CA o 480 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Introducción

Conecte unidades modulares inteligentes ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, and L-Frame a la red Modbus con el hub Modbus SL y el módulo BSCM Modbus SL/ULP.

Los terminales de alimentación de 24 V CC incluidos con el hub Modbus SL se utilizan para alimentar el hub Modbus SL con conexión en cadena o en estrella.

Se puede conectar un máximo de 12 interruptores automáticos (o IMU) a módulos apilados (servidor IFE, interfaz IFM o hub Modbus SL).

Ejemplo de una configuración máxima con 12 interruptores automáticos:

  • 1 servidor IFE conectado a 1 interruptor automático.

  • Apilado en 1 interfaz IFM conectada a 1 interruptor automático.

  • Apilado en 4 hubs Modbus SL, conectados a un máximo de 10 interruptores automáticos. 2 puertos RJ45 permanecen libres en los hubs Modbus SL.

Por lo que respecta a la comunicación Modbus, depende del requisito de rendimiento. Puesto que lleva aproximadamente 500 ms a 19 200 Baud por dispositivo actualizar 100 registros, cuantas más interfaces se añadan, mayor será el periodo mínimo de actualización. El periodo mínimo de actualización depende del número de hubs Modbus SL apilados en un servidor IFE o conectados a la pasarela Panel Server. Multiplique el tiempo de actualización de un dispositivo por el número de dispositivos para determinar el periodo mínimo de actualización esperado en la aplicación. Por ejemplo, una instalación con ocho módulos BSCM Modbus SL/ULP o interfaces IFM conectados a una pasarela a 19 200 Baud tardaría aproximadamente 4 segundos en leerse.

Conexión del módulo BSCM Modbus SL/ULP al hub Modbus SL

Hasta tres módulos BSCM Modbus SL/ULP se pueden conectar a un hub Modbus SL usando un cable BSCM Modbus SL.

Hay tres cables BSCM Modbus SL disponibles:

  • Cable BSCM Modbus SL con referencia comercial LV434221 (0,35 m/1,15 ft)

  • Cable BSCM Modbus SL con referencia comercial LV434222 (1,3 m/4,26 ft)

  • Cable BSCM Modbus SL con referencia comercial LV434223 (3 m/9,84 ft)

Los módulos BSCM Modbus SL/ULP reciben alimentación del hub Modbus SL.

A

Hub Modbus SL

B

Interruptor automático ComPacT NSX/PowerPacT de marcos H, J y L

C

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

D

Cable Modbus SL

Conexión en cadena de un hub Modbus SL con una interfaz IFM

Es posible encadenar la red Modbus-SL usando un cable RJ45/RJ45 entre:

  • Uno de los tres puertos RJ45 del hub Modbus SL

  • El puerto Modbus SL RJ45 de la interfaz IFM

Hay tres cables Modbus SL disponibles para esta conexión:

  • Cable Modbus SL con referencia comercial VW3A8306R03 (0,3 m/0,98 ft)

  • Cable Modbus SL con referencia comercial VW3A8306R10 (1 m/3,28 ft)

  • Cable Modbus SL con referencia comercial VW3A8306R30 (3 m/9,84 ft)

La alimentación de 24 V CC no se distribuye mediante el cable Modbus SL.

A

Hub Modbus SL

B

Interruptor automático ComPacT NSX/PowerPacT de marcos H, J y L

C

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

D

Interfaz IFM

E

Cable Modbus SL

F

Cable Modbus SL

Conexión en cadena de un hub Modbus SL con dispositivos Modbus SL

El hub Modbus SL puede conectarse a otro dispositivo Modbus SL que no tenga un puerto Modbus RJ45 (por ejemplo, una pasarela Panel Server) utilizando un cable Modbus SL conectado en los terminales del hub Modbus SL.

La alimentación de 24 V CC puede conectarse en cadena o no mediante el cable Modbus SL.

Terminales del hub Modbus SL

Los terminales del hub Modbus SL se utilizan para conectar el hub Modbus SL a otro dispositivo Modbus SL.

Ilustración Marca Descripción

24 V

Alimentación de 24 V CC

0 V

0 V para alimentación y común Modbus

Terminal de tierra

D0

Señal Rx−/Tx− o A/A' RS485

D1

Señal Rx+/Tx+ o B/B' RS485

Composición del cable Modbus

A

Cubierta exterior

B

Blindaje trenzado

C

Cubierta de par trenzado

D

Par de comunicación (blanco/azul)

E

Par de alimentación (rojo/negro)

Las características del cable Modbus son las siguientes:

  • Cable apantallado con dos pares trenzados:

    • Un par con sección transversal de 0,14 mm2 (24 AWG) para la señal RS 485 (D0, D1).

    • Un par con sección transversal de 0,14 mm2 (24 AWG) para la alimentación de 24 V CC (opcional, solo se utiliza si el hub Modbus SL no se alimenta por apilamiento mediante otro dispositivo).

  • Blindaje trenzado que se debe conectar al terminal de tierra de los terminales del hub Modbus SL.

El terminal de 0 V del par de alimentación también es el común Modbus, que son los 0 V para la señal RS 485 (D0, D1).

IMPORTANTE: El cable 0 VL (común Modbus) se debe distribuir a lo largo de toda la longitud de la red, hasta el cliente Modbus.

Terminación de línea Modbus en el hub Modbus SL

AVISO
PELIGRO DE INTERRUPCIONES DE COMUNICACIÓN
Conecte siempre una terminación de línea Modbus de 120 Ω al hub Modbus SL apilado final, o al servidor Modbus final en la red de comunicación Modbus SL.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar interrupciones de comunicación.
Se pueden usar dos terminaciones de línea Modbus:
  • Conecte la terminación de línea Modbus con referencia comercial VW3A8306RC en uno de los tres puertos RJ45 Modbus SL del hub Modbus SL.

  • Conecte la terminación de línea Modbus con referencia comercial VW3A8306DRC a los terminales del hub Modbus SL.

Para obtener más información acerca de la terminación de línea Modbus, consulte BQT1758409 Hub Modbus SL - Hoja de instrucciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?