Conexión a la red Ethernet con servidor IFE e interfaces IFE/EIFE
Introducción
Conecte unidades modulares inteligentes a la red Ethernet con una de las siguientes interfaces:
-
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático
-
Servidor de panel IFE Ethernet
-
Interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ
Reglas generales para cable Ethernet
El cable 10Base-T/100Base-T Ethernet utiliza solo dos pares de los cuatro pares trenzados de hilos que forman un cable Ethernet. Estos dos pares son naranjas (pines 1 y 2) y verdes (pines 3 y 6).
Un cable de línea Ethernet debe estar apantallado (pantalla trenzada total) y protegido por una lámina metálica (SF/UTP, es decir, par trenzado protegido por lámina metálica).
Las reglas de la topología Ethernet estándar son las siguientes:
-
No hay un número máximo de dispositivos por red.
-
Velocidad de transmisión: 10-100 Mbps.
-
Longitud máxima permitida entre dos interfaces IFE o entre una interfaz EIFE y otra IFE (en caso de conexión en cadena): 100 m (328 ft).
-
Tipo de cable: categoría 5e SFTP (shielded foiled twisted pair) o categoría 6 SFTP.
Conexión de los pines Ethernet RJ45
Conexión Ethernet en interfaz IFE o servidor IFE
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Conexión Ethernet en interfaz EIFE
Recomendaciones generales de cableado
-
No doble ni dañe los cables:
-
El radio de curvatura mínimo es 10 veces el diámetro del cable.
-
Evite ángulos agudos de rutas o pasos del cable.
-
-
Identifique el nombre lógico y la dirección lógica de cada dispositivo.
Conexión Ethernet entre dos componentes de equipo eléctrico
Dos componentes de equipo eléctrico remotos pueden conectarse mediante una conexión Ethernet, independientemente de la distancia o la equipotencialidad de tierra entre los dos componentes de equipo eléctrico. En este caso, la red Modbus-SL está contenida en el equipo eléctrico.
La conexión del servidor IFE a la red Modbus-SL dentro del equipo eléctrico se muestra detalladamente en el diagrama de cableado del servidor Ethernet.