DOCA0093ES-06

Conexión a la red Modbus-SL con interfaz IFM

Introducción

Conecte unidades modulares inteligentes a la red Modbus con la interfaz Modbus-SL IFM para un interruptor automático.

Los terminales de alimentación de 24 V CC incluidos con la interfaz IFM se usan para alimentar la interfaz IFM con conexión en cadena o en estrella.

Por lo que respecta a la fuente de alimentación, el número máximo de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE es 11 para limitar la caída de tensión.

En cuanto a la comunicación de Modbus, depende de las necesidades de rendimiento. Puesto que cada dispositivo tarda aproximadamente 500 ms a 19.200 Baud en actualizar 100 registros, cuantas más interfaces se añadan, mayor será el periodo mínimo de actualización. El periodo mínimo de actualización depende del número de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE. Multiplique el tiempo de actualización de un dispositivo por el número de dispositivos para determinar el periodo mínimo de actualización esperado en la aplicación. Por ejemplo, en el caso de una instalación con ocho interfaces IFM apiladas en un servidor IFE, a 19.200 Baud se tardaría 4 segundos aproximadamente en leerlas.

Conexión del cable RJ45 Modbus a la interfaz IFM

El cable RJ45 Modbus se conecta al puerto Modbus-SL RJ45 situado en la parte superior de la interfaz IFM.

Conexión por pines del cable Modbus de dos conectores RJ45

El cable Modbus de dos conectores RJ45 (VW3A8306R••) tiene conectores RJ45 en ambos extremos. La conexión del conector RJ45 se describe en la tabla incluida a continuación.

Conector RJ45

Número de pin

Pin

Color del hilo

Descripción

4

D1

Rojo

Señal RS 485 B/B’ o Rx+/Tx+

5

D0

Negro

Señal RS 485 A/A’ o Rx-/Tx-

8

0 VL

Verde

0 V para alimentación y común Modbus

Composición del cable Modbus de dos conectores RJ45

A

Cubierta exterior

B

Blindaje trenzado

C

Hilos de comunicación trenzados (rojo/negro/verde)

IMPORTANTE: El cable 0 VL (común Modbus) se debe distribuir a lo largo de toda la longitud de la red, hasta el cliente Modbus.

Conexión de la interfaz IFM a un conector de estilo abierto

La interfaz IFM se puede conectar a otro servidor Modbus sin puerto RJ45 Modbus (por ejemplo, un dispositivo Smartlink) de una de las siguientes maneras:

  • Con un adaptador Modbus LV434211 RJ45 a conector abierto:

    1. Conecte los hilos al conector abierto del adaptador Modbus.

    2. Conecte el conector RJ45 del adaptador Modbus al puerto Modbus de la interfaz IFM.

  • Con un cable Modbus de dos conectores RJ45 (VW3A8306R••):

    1. Corte un extremo del cable RJ45.

    2. Pele la cubierta del cable a lo largo de una longitud menor o igual que 50 mm (1,96 in).

    3. Corte el blindaje trenzado cerca del extremo de la cubierta del cable.

    4. Conecte los hilos a los terminales (por ejemplo, terminales de tornillo o uniones de conexión):

      • Pin número 4 (D1): hilo rojo

      • Pin número 5 (D0): hilo negro

      • Pin número 8 (0 VL): hilo verde

    5. Pele el aislamiento del cable cerca del extremo del cable.

    6. Fije el cable a un borne a tierra.

    7. Conecte el conector RJ45 del cable ULP al puerto Modbus de la interfaz IFM.

  • Con un cable de conexión serie Modbus (VW3A8306D30) con un conector RJ45 e hilos libres en el otro extremo:

    1. Identifique los tres hilos que deben conectarse a un conector:

      • Pin número 4 (D1): hilo azul

      • Pin número 5 (D0): hilo azul y blanco

      • Pin número 8 (0 VL): hilo marrón

    2. Corte los otros cinco hilos.

    3. Conecte los tres hilos a los terminales (por ejemplo, terminales de tornillo o uniones de conexión).

    4. Conecte el conector RJ45 del cable de conexión serie Modbus al puerto Modbus de la interfaz IFM.

  • Con un cable Modbus con hilos libres en ambos extremos:

    1. Identifique los tres hilos que deben conectarse a un conector:

      • Pin número 4 (D1)

      • Pin número 5 (D0)

      • Pin número 8 (0 VL)

    2. Corte los otros hilos.

    3. En un extremo del cable, conecte los tres hilos a un conector Phoenix Contact RJ45 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).

    4. Conecte el conector Phoenix Contact RJ45 al puerto Modbus de la interfaz IFM.

    5. En el otro extremo de cable, conecte los hilos a los terminales:

      • Terminales de tornillo utilizando lengüetas y, a continuación, conecte la lengüeta con el blindaje a tierra.

      • Uniones de conexión usando un conector Phoenix Contact RJ45 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).

Adaptador Modbus RJ45 a conector abierto

El adaptador Modbus RJ45 a conector abierto se puede usar para conectar una interfaz IFM a un dispositivo Modbus sin puerto RJ45.

Ilustración

Descripción

Número de referencia

Adaptador Modbus RJ45 a conector abierto

LV434211

Terminación de línea Modbus

El par de comunicación de cable Modbus tiene una impedancia de 120 Ω o 150 Ω. El cable Modbus, por lo tanto, debe terminar en cada extremo con una terminación de línea Modbus de una impedancia de 120 Ω o 150 Ω.

El cliente Modbus esta en un extremo del cable Modbus y normalmente tiene una impedancia de terminal conmutable. En el otro extremo del cable Modbus, debe conectarse una terminación de línea Modbus con una impedancia de 120 Ω o 150 Ω.

Ilustración

Descripción

Número de referencia

Terminación de línea Modbus (150 Ω)

VW3A8306R

Terminación de línea Modbus (120 Ω + 1 nF)

VW3A8306RC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?