Normas de alimentación y conexión ULP
Normas de conexión de alimentación
-
El terminal de 0 V de las interfaces IFM está conectado a terminales de tierra funcional en un solo punto de la línea Modbus. Este punto de la línea Modbus es la primera IFM apilada o el cliente Modbus si las interfaces IFM no están apiladas con el servidor IFE. Ningún otro dispositivo puede tener 0 V conectados a tierra.

A
Interruptor automático ComPacT NSX, ComPacT NS, PowerPacT de marcos H, J y L, PowerPacT Py R (marcos) o MasterPacT NT/NW
-
Si no se ha instalado ninguna interfaz IFM en el sistema ULP, se deben conectar 0 V a terminales de tierra a nivel de alimentación. Ningún otro dispositivo puede tener 0 V conectados a tierra.
-
No se debe conectar ningún dispositivo Modbus con Modbus de 0 V dedicado (por ejemplo, dispositivo Acti 9 Smartlink) a una interfaz IFM. La interfaz IFM no tiene Modbus de 0 V dedicado. El siguiente diagrama ilustra esta regla para dispositivos Acti 9 Smartlink:

-
Si no se instala ninguna interfaz IFM, ComPacT NSX o interruptor automático PowerPacT de marcos H, J y L en el sistema ULP, se recomienda tener alimentación auxiliar flotante. No conecte los terminales + y - de la salida de alimentación auxiliar de 24 V CC a tierra.
Alimentación segmentada
En los siguientes casos se necesitan alimentaciones segmentadas:
-
Cuando las IMU se comunican mediante Modbus usando la interfaz IFM, el cable Modbus distribuye la alimentación de 24 V CC.
-
Si la longitud del cable Modbus es tal que la caída de tensión resulta excesiva (por ejemplo, cable de más de 15 m [49,2 ft] con alimentación de 3 A), se deben crear segmentos de cable Modbus alimentados independientemente:
-
Solo el hilo de 24 V CC queda interrumpido entre dos segmentos.
-
Debe garantizarse la continuidad del hilo de 0 V (que es también el común Modbus) a lo largo de toda la longitud de la red Modbus.
-
El número máximo de segmentos de alimentación es tres segmentos para una sola red Modbus.
-
-
Cuando una instalación está compuesta por una serie de redes Modbus, se debe usar una alimentación de 24 V CC para cada red Modbus.
Como los 0 V de la alimentación de 24 V CC son también el común Modbus, las alimentaciones deben estar separadas para que las redes Modbus sean independientes.
@TW: TBC for next revision of the guide expected in 06/2025 for Orion wave 3.TBC@Ludovic Soudril: is this valid for NSX also (text coming from the UL guide) ?La alimentación externa de 24 V CC para las unidades de control MicroLogic 2.• y 3.• de los interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame puede compartirse con el sistema ULP/de comunicaciones. Esta alimentación se conecta a la tierra de protección como se describe más abajo.NOTA: La alimentación externa de 24 V CC para unidades de control MicroLogic0.• A/P/H de interruptores automáticos MasterPacT NT y NW y PowerPacT P- y R-frame debe ser una alimentación diferente de la alimentación de ULP/comunicaciones. Utilice una alimentación externa de 24 V CC por unidad de control MicroLogic 0.• A/P/H para interruptores automáticos MasterPacT NT y NW y PowerPacT de marco P y R. Esta alimentación NO está conectada a la tierra de protección.
Conexión del circuito de 0 V
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Conecte el circuito de 0 V (común Modbus y 0 V de la alimentación de 24 V CC)
a la toma a tierra de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Se deben seguir las reglas de conexión del circuito de 0 V:
-
Para la alimentación y para todos los módulos ULP de una IMU, se recomienda un carril DIN de acero inoxidable en lugar de uno de aluminio para proporcionar la mejor tierra. Cada carril DIN debe estar conectado a la tierra de protección.
-
Si no se ha instalado ninguna interfaz IFM en el sistema ULP, se deben conectar 0 V a terminales de tierra a nivel de alimentación. Ningún otro dispositivo puede tener 0 V conectados a tierra.
-
Si hay al menos una interfaz IFM en la arquitectura, la conexión en las interfaces IFM se debe realizar del siguiente modo:
-
Si hay una o varias interfaces IFM apiladas en un servidor IFE, al menos una de las interfaces IFM debe tener un puente en su conector entre el terminal de 0 V y la tierra de protección.
AVISO RIESGO DE BUCLE DE CORRIENTE CONSIDERABLE EN EL SISTEMASi hay interfaces IFM en la arquitectura, no conecte el 0 V de la fuente de alimentación en el riel DIN de acero inoxidable.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. -
No conecte los 24 V CC de la alimentación de 24 V CC a la tierra de protección.
-
En arquitecturas con una o varias interfaces IFM, no se debe conectar a tierra ninguna alimentación si hay uno o varios segmentos de alimentación en una sola red Modbus.
A
Alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP
B
Carril DIN de acero inoxidable
C
Interfaz IFE o servidor IFE
D
Módulo IO
E
Pantalla FDM121
En la siguiente figura se muestra la alimentación con conexión en cadena:

-
-
En arquitecturas sin interfaz IFM, la alimentación del segundo y tercer segmento se debe conectar a tierra.
Conexión de cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 V). El hilo de 24 V CC no está conectado cuando el cliente Modbus se alimenta por separado.
-
El cable Modbus al primer cubículo garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 V) y la alimentación de 24 V CC para el cubículo.
-
El canal no utilizado de los terminales de derivación puede usarse para conectar otro servidor Modbus en el equipo eléctrico (un medidor de potencia comunicante PM800, por ejemplo).
PELIGRO