DOCA0093ES-06

Presentación de arquitecturas del sistema ULP

Introducción

La arquitectura del sistema ULP se define por la forma en la que la red Ethernet o Modbus-SL interconecta las unidades modulares inteligentes (IMU).

Las diferentes conexiones posibles del sistema ULP definen cinco arquitecturas.

  • Arquitectura independiente: las IMU no se comunican con interfaces de comunicación (interfaces IFE, EIFE, IFM o módulo BSCM Modbus SL/ULP con hub Modbus SL).

  • Arquitectura Modbus centralizada: las IMU se comunican con interfaces de comunicación (servidores IFE, interfaces IFM y módulo BSCM Modbus SL/ULP con hub Modbus SL). Los servidores IFE y las interfaces IFM se agrupan en islas, montadas una al lado de la otra en un carril DIN e interconectadas por el accesorio de apilado.

  • Arquitectura Modbus distribuida: las IMU se comunican con interfaces IFM y el módulo BSCM Modbus SL/ULP con hub Modbus SL. Las interfaces IFM se distribuyen tan cerca como sea posible de los módulos ULP en la IMU y se vinculan con el cable Modbus.

    Hay dos configuraciones posibles para la arquitectura Modbus distribuida:

    Estas dos arquitecturas distribuidas se pueden combinar para formar una arquitectura mixta.

  • Arquitectura Ethernet con conexión en cadena: las IMU se comunican con interfaces IFE o EIFE. Las interfaces IFE y EIFE se distribuyen tan cerca como sea posible de los módulos ULP en la IMU y se vinculan con el cable Ethernet.

  • Arquitectura Ethernet en estrella: las IMU se comunican con interfaces IFE o EIFE. Las interfaces IFE o EIFE se distribuyen tan cerca como sea posible de los módulos ULP en la IMU y se vinculan con el cable Ethernet al interruptor.

Las arquitecturas distribuidas y centralizadas se pueden combinar para adaptarse a la instalación eléctrica y sus restricciones.

Las arquitecturas del sistema ULP siguen normas de fabricación de servidores de panel de tensión baja conforme a las normas IEC 61439-1 e IEC 61439-2.

Elección de la arquitectura

En la siguiente tabla se muestran las ventajas y las desventajas de las arquitecturas del sistema ULP:

Arquitectura

Ventajas

Desventajas

Modbus centralizado

  • Facilidad de cableado debido al accesorio de apilado.

  • Facilidad de mantenimiento debido a la agrupación de interfaces IFM y el módulo BSCM Modbus SL/ULP con hub Modbus SL en las islas.

  • Opción de conectar otros dispositivos Modbus mediante puentes de conmutación, en los conectores no utilizados de interfaces IFM y el módulo BSCM Modbus SL/ULP con hub Modbus SL en las islas.

  • Longitud del cable Modbus reducida al mínimo.

  • El hub Modbus SL o las interfaces IFM se pueden apilar en un servidor IFE para obtener datos Modbus mediante Ethernet.

Necesidad de un lugar dedicado en el cubículo en el que se puedan agrupar las interfaces IFM.

Modbus distribuido con conexión en cadena

  • No se necesita un lugar dedicado en el cubículo donde el hub Modbus SL o las interfaces IFM se puedan agrupar.

  • Cableado adicional necesario para la conexión en cadena del cable Modbus entre las interfaces IFM.

  • Cable Modbus más largo.

  • Espacio ocupado en el cubículo por los cables Modbus de arriba y los cables ULP de abajo.

Modbus distribuido por puente de conmutación

  • No se necesita un lugar dedicado en el cubículo donde el hub Modbus SL o las interfaces IFM se puedan agrupar.

  • Facilidad de cableado usando un bloque divisor Modbus: hasta ocho interfaces IFM instaladas en varios cubículos y conectadas a un bloque divisor Modbus.

  • Cableado adicional necesario para la conexión en cadena del cable Modbus entre las interfaces IFM.

  • En el caso de una arquitectura con terminales de derivación, se requieren terminales de derivación en la parte superior de cada cubículo.

Ethernet con conexión en cadena

  • Facilidad de cableado usando solo un cable Ethernet.

  • Plug-and-play.

  • No hay necesidad de un lugar dedicado en el cubículo.

  • Cableado adicional necesario para la conexión en cadena del cable Ethernet entre las interfaces IFE o EIFE.

  • Cable Ethernet largo.

  • Espacio ocupado en el cubículo por los cables Ethernet de arriba y los cables ULP de abajo.

  • Necesidad de dos puertos Ethernet (como en la interfaz IFE).

  • Fiabilidad en caso de que se detecte un fallo en el dispositivo.

Ethernet en estrella

  • Fiabilidad en caso de que se detecte un fallo en el dispositivo.

  • Facilidad de cableado usando solo un cable Ethernet.

  • Plug-and-play.

  • No hay necesidad de un lugar dedicado en el cubículo.

  • Solo se necesita un puerto Ethernet.

  • Cables largos y espacio ocupado por cables Ethernet en el cubículo.

  • Espacio ocupado en el cubículo arriba por los cables Ethernet y abajo por los cables ULP de dos conectores RJ45.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?