Sistema de tierra
Introducción
El sistema de tierra de las arquitecturas del sistema ULP debe diseñarse e instalarse en unidades de control y conmutación de alimentación de acuerdo con la norma IEC 61439-2.
Los tipos de tierra son los siguientes (de conformidad con la norma IEC 60050-826):
-
Tierra de protección: tierra de puntos en un sistema, una instalación o un equipo con fines de protección eléctrica.
-
Tierra funcional: tierra de puntos en un sistema, una instalación o un equipo con fines que no sean de protección eléctrica.
Montaje de dispositivos en la carcasa eléctrica
Deben seguirse las siguientes normas de montaje de dispositivos en la carcasa:
-
La carcasa puede usarse para conectar dispositivos a tierra, en concreto alimentación auxiliar, PLC y módulos ULP, cuando la resistencia entre el conductor de protección (PE) y todas las partes metálicas de la carcasa tienen 0,1 Ω como máximo (conforme a la norma IEC 61439-2).
-
Todas las partes metálicas de la carcasa deben conectarse juntas. El contacto entre partes debe ser metal sobre metal: se deben eliminar la pintura y otros materiales aislantes. Se debe aplicar una grasa especial o pintura a la conexión para evitar la corrosión en condiciones ambientales adversas (por ejemplo, >65% de humedad relativa, aplicaciones en exteriores y atmósfera con agentes corrosivos, como ácido sulfhídrico [H2S]).
-
La conexión a los terminales de tierra de protección en la carcasa debe ser lo más corta posible.
-
Cada carril DIN debe estar conectado a la tierra de protección de la carcasa. Se recomienda usar un carril DIN de acero inoxidable en lugar de uno de aluminio para proporcionar la mejor tierra.
|
A |
Carril DIN conectado a la tierra de protección de la carcasa |
|
B |
Conexión lo más corta posible |
|
C |
Terminales de tierra de protección |
|
D |
Alimentación |
Tierra funcional
Los módulos Enerlin'X (interfaces IFE, EIFE y IFM, módulo IO y pantalla FDM121) tienen tierra funcional. La tierra funcional la proporcionan las partes metálicas de la unidad (carcasa con carriles DIN metálicos) que tienen una resistencia igual a 0,1 Ω como máximo con el conductor de protección principal (PE).
Si los dispositivos están montados en la puerta de la carcasa, compruebe la continuidad de la tierra entre la puerta y el conductor PE. La puerta debe estar conectada a la estructura de la carcasa con al menos un cable PE. Se recomienda utilizar un cable PE con trenzas de cobre.
Ejemplos: