DOCA0093ES-06

Características del cable RJ45 Plug/Plug ULP

Características

Las características comunes de los cables ULP son las siguientes:

  • Cable apantallado con cuatro pares trenzados, sección de 0,15 mm2 (26 AWG), con impedancia típica de 100 Ω

  • Conector apantallado RJ45 en cada extremo, con el apantallamiento del cable conectado a la tapa del conector (conector conforme a la norma IEC 60603-7-1)

  • Color y orden de los hilos internos conforme a la norma EIA/TIA568B.2 (consulte Conexión de pines RJ45)

  • Tensión de aislamiento de la funda externa: 300 V(1)

  • Radio de curvatura: 50 mm (1,97 in)(1)

(1) El cable debe cumplir los requisitos de instalación en cuanto a los valores nominales de tensión y temperatura. Es responsabilidad del usuario seleccionar el cable correcto para la instalación específica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?