Compatibilidad de hardware y firmware de los módulos ULP
Introducción
Los módulos ULP deben ser compatibles con el hardware y el firmware.
La compatibilidad de los módulos ULP con el hardware y el firmware se puede comprobar con:
Compatibilidad del hardware
En la siguiente tabla se muestran los módulos ULP compatibles con cada gama de interruptores automáticos:
-
Interruptor automático MasterPacT MTZ con módulo de puerto ULP y unidad de control MicroLogic X.
-
Interruptor automático MasterPacT NT/NW, ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) con módulo BCM ULP y unidad de control MicroLogic.
-
ComPacT NSX or PowerPacT de marcos H, J y L circuit breaker con módulo BSCM o módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo solo ULP o con unidad de control MicroLogic. Se recomienda utilizar el módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo solo ULP para interruptores automáticos ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L fijos, pero no para interruptores automáticos seccionables y enchufables.
-
ComPacT NSX or PowerPacT de marcos H, J y L circuit breaker con módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo solo Modbus SL o modo Modbus SL y ULP o con unidad de control MicroLogic.
|
Módulo ULP |
Número de referencia |
Interruptores automáticos |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
MasterPacT MTZ |
MasterPacT NT/NW, ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) |
ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L (modo solo ULP) |
ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L (modo solo Modbus SL o modo Modbus SL y ULP) |
||
|
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
LV434001 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Servidor de panel IFE Ethernet |
LV434002 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
– |
|
Kit de piezas de repuesto EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1 |
LV851100SP |
✓ |
– |
– |
– |
|
Kit de piezas de repuesto EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
LV851200SP |
✓ |
– |
– |
– |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático con puerto Modbus-SL RJ45 |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático con conector Modbus-SL de 5 pines |
TRV00210 o STRV00210 |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático |
TRV00121 o STRV00121 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz de servicio |
LV485500 |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz de mantenimiento USB |
TRV00911 o STRV00911 |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
Matriz de compatibilidad de firmware
El motivo primario para actualizar el sistema es obtener las características más recientes del sistema. La base de firmware de dispositivo más reciente y los detalles de la versión de los dispositivos están disponibles en el software EcoStruxure Power Commission.
Comprobación de la compatibilidad del hardware y el firmware con el indicador LED de estado ULP
El indicador LED ULP amarillo indica el modo del módulo ULP.
|
Indicador LED ULP |
Modo |
Acción |
|---|---|---|
|
Nominal |
Ninguna |
|
|
Conflicto |
Extraiga el módulo ULP adicional |
|
|
Degradado |
Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento |
|
|
Prueba |
Ninguna |
|
|
Discrepancia de firmware no crítica |
Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento |
|
|
Discrepancia de hardware no crítica |
Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento |
|
|
Discrepancia de configuración |
Instale las características que faltan |
|
|
Discrepancia de firmware crítica |
Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y el hardware y realice las acciones recomendadas |
|
|
Discrepancia de hardware crítica |
||
|
Parada |
Sustituya el módulo ULP |
|
|
Apagado |
Compruebe la alimentación |
Comprobación de la compatibilidad del hardware y el firmware con el software EcoStruxure Power Commission
El software EcoStruxure Power Commission puede utilizarse para comprobar la compatibilidad del hardware y el firmware de los módulos en la IMU y para obtener acciones recomendadas para recuperarse de una situación de discrepancia de compatibilidad.
Para obtener más información, consulte Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.
Haga clic aquí para descargar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.