DOCA0093ES-06

Conexión de interruptores automáticos ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, and L-Frame al sistema ULP

Introducción

Utilice el cable NSX para conectar los interruptores automáticos ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L al sistema ULP:

  • El interruptor automático ComPacT NSX debe tener un módulo BSCM Modbus SL/ULP o una unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7.

  • El interruptor automático PowerPacT de marcos H, J y L debe tener un módulo BSCM Modbus SL/ULP o una unidad de control MicroLogic 5 o 6.

  • El interruptor automático de CC ComPacT NSX debe tener un módulo BSCM Modbus SL/ULP.

Para obtener más información, consulte la siguiente documentación:

Unidades de control MicroLogic

Las unidades de control MicroLogic 5, 6 o 7 tienen varias funciones:

  • Protección del sistema de distribución eléctrica o de aplicaciones específicas

  • Medición de valores instantáneos y medición de valores de demanda para cantidades eléctricas

  • Medición de kilovatios hora

  • Información operativa (por ejemplo, demanda máxima, alarmas personalizadas y contador de operaciones)

  • Comunicación

Para obtener más información, consulte la siguiente documentación:

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

El módulo BSCM Modbus SL/ULP es un módulo de control de estado de interruptor que puede utilizarse para comunicar datos mediante:

  • Red de comunicación Modbus Serial Line

  • Red de comunicación ULP

Utilice el módulo BSCM Modbus SL/ULP con:

  • Interruptores automáticos ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L equipados con:

    • Unidades de control termomagnéticas

    • Unidades de control electrónicas MicroLogic

  • Disyuntores ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L

NOTA: El módulo BSCM Modbus SL/ULP no se puede instalar en un interruptor automático ComPacT NSX400K.

Se intercambian los siguientes datos:

  • Estados de interruptores automáticos OF y SDE desde el módulo BSCM Modbus SL/ULP

  • Estado de interruptor automático SD desde el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP o el cable NSX (en su caso)

  • Instrucciones de control para el mecanismo de motor de comunicación (en su caso): apertura, cierre y restablecimiento

  • Información para ayudar al operador: almacenamiento de los 10 últimos eventos

Cuando se conecta a una unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7, el módulo BSCM Modbus SL/ULP da acceso a datos MicroLogic.

El módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede utilizar en los siguientes modos:

  • Modo solo Modbus SL

  • Modo Modbus SL y ULP

  • Modo solo ULP

NOTA: El módulo BSCM Modbus SL/ULP con número de referencia LV434220 o S434220 sustituye al módulo de control de estado de interruptor automático BSCM con número de referencia LV434205 o S434205.

Hub Modbus SL

El hub Modbus SL se utiliza para conectar un módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo solo Modbus SL y en modo Modbus SL y ULP a un cliente Modbus mediante la red de comunicación Modbus Serial Line.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Está prohibido usar el hub Modbus SL cuando la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Para obtener información acerca de la conexión del hub Modbus SL al módulo BSCM Modbus SL/ULP y a la red Modbus-SL, consulte Conexión a la red Modbus-SL con módulo BSCM Modbus SL/ULP y hub Modbus SL.

Cable NSX

Los cables NSX son bloques de conexión internos que se utilizan para conectar un interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L equipado con el módulo BSCM Modbus SL/ULP o la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7 a un módulo ULP.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Está prohibido utilizar los cables NSX LV434200, LV434201, S434201, LV434202 o S434202 si la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC.
  • Es obligatorio usar el cable NSX aislado LV434204, S434204 o S434303 si la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC y menor o igual que 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El cable NSX está disponible en tres longitudes de cable y termina con un conector RJ45 para conexión directa a un módulo ULP.

Ilustración

Longitud

Número de referencia

Documentación

L = 0,35 m (1,15 ft)

LV434200

L = 1,3 m (4,3 ft)

  • LV434201
  • S434201

L = 3 m (9,8 ft)

  • LV434202
  • S434202

Son posibles longitudes de hasta 5 m (16,4 ft) usando conectores RJ45 dobles.

Cable NSX aislado

El cable NSX aislado es una variante aislada del cable NSX, terminado por un módulo electrónico con un conector RJ45.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Está prohibido usar el cable NSX aislado LV434204, S434204 o S434303 si la tensión del sistema es mayor que 690 V CA o 690 V CC.
  • Es obligatorio usar el cable NSX aislado LV434204, S434204 o S434303 si la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC y menor o igual que 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Use un cable ULP de dos conectores RJ45 para conectar el módulo electrónico aislado del cable NSX a un módulo ULP.

Ilustración

Longitud

Número de referencia

Documentación

L = 1,3 m (4,3 ft)

LV434204

S434204

L = 3 m (9,8 ft)

S434303

El módulo electrónico del cable NSX aislado debe alimentarse con 24 V CC para que el sistema ULP esté aislado.

En la siguiente tabla se resumen las características del módulo electrónico:

Característica

Valor

Dimensiones

27 × 27 × 27 mm (1 × 1 × 1 in)

Montaje

En carril DIN

Grado de protección del módulo instalado

  • En el panel frontal (carcasa de montaje en la pared): IP40

  • En las conexiones (detrás de la puerta de la carcasa): IP20

Temperatura de funcionamiento

De −25 °C a +70 °C (de −13 °F a +158 °F)

Tensión de alimentación

24 V CC − 20 %/+ 10 % (19,2-26,4 V CC)

Consumo

  • Típico: 20 mA/24 V CC a 20 °C (68 °F)

  • Máximo: 30 mA/19,2 V CC a 60 °C (140 °F)

Conexión al sistema ULP con el cable NSX

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Está prohibido utilizar los cables NSX LV434200, LV434201 o LV434202 si la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC.
  • Es obligatorio usar el cable NSX aislado LV434204 si la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC y menor o igual que 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En las figuras incluidas a continuación se muestra la conexión del interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L a la IMU con el cable NSX.

Interruptor automático con unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Interruptor automático con módulo BSCM Modbus SL/ULP

Interruptor automático con módulo BSCM Modbus SL/ULP y unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Cable NSX

B Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Cable NSX

B Módulo BSCM Modbus SL/ULP

A Cable NSX

B Módulo BSCM Modbus SL/ULP

C Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Conexión al sistema ULP con cable NSX aislado

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Está prohibido utilizar los cables NSX LV434200, LV434201 o LV434202 si la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC.
  • Es obligatorio usar el cable NSX aislado LV434204 si la tensión del sistema es mayor que 480 V CA o 480 V CC y menor o igual que 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En las figuras incluidas a continuación se muestra la conexión del interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L a la IMU con el cable NSX aislado.

Interruptor automático fijo con módulo BSCM Modbus SL/ULP y unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Interruptor automático seccionable con módulo BSCM Modbus SL/ULP y unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B Terminación de línea ULP

C Cable ULP de dos conectores RJ45

D Módulo ULP aislado para tensión de sistema mayor que 480 V CA o 480 V CC

E Cable ULP de interruptor automático para tensión de sistema mayor que 480 V CA o 480 V CC

F Conector para conexión interna de interruptor automático

A Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B Terminación de línea ULP

C Cable ULP de dos conectores RJ45

D Módulo ULP aislado para tensión de sistema mayor que 480 V CA o 480 V CC

E Cable NSX aislado

F Módulo BSCM Modbus SL/ULP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?