通过 IFE 服务器和 IFE/ EIFE 接口连接至 Ethernet 网络
简介
通过以下接口之一将智能模块化单元连接到 Ethernet 网络:
-
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口
-
IFE Ethernet 配电盘服务器
-
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口
以太网电缆的一般规则
10Base-T/100Base-T Ethernet 电缆仅使用组成 Ethernet 电缆的四对双绞线的其中两对。这两对双绞线的颜色分别为橙色(引脚 1 和 2)和绿色(引脚 3 和 6)。
Ethernet 线缆必须进行屏蔽(整体编织屏蔽),并采用箔(SF/UTP,即屏蔽箔双绞线)进行屏蔽。
标准 Ethernet 拓扑的规则如下所示:
-
每个网络均无设备最大数量限制。
-
传输速率:10–100 Mbps。
-
两个 IFE 接口之间或 EIFE 与 IFE 接口之间(菊花链情况下)的最大允许长度:100 m (328 ft)。
-
电缆类型:类别 5e SFTP (shielded foiled twisted pair) 或类别 6 SFTP。
Ethernet RJ45 引脚连接
IFE 接口或 IFE 服务器上的 Ethernet 连接
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
EIFE 接口上的 Ethernet 连接
一般接线建议
-
请勿弯曲或损坏电缆:
-
最小弯曲半径为电缆直径的 10 倍。
-
避免电缆的路径或通道中存在尖角。
-
-
标识每个设备的逻辑名称和逻辑地址。
衔接两台电气设备的 Ethernet 连接
两台远程电气设备可以通过 Ethernet 连接来衔接,而不论两者的距离或两者之间的接地等势性如何。在这种情况下,Modbus-SL 网络包含在电气设备内。
|
A |
IFE 服务器 |
IFE 服务器与电气设备内的 Modbus-SL 网络的连接详见以太网服务器接线图。