ULP 系统电源
电源配电系统
电源配电系统的安装可以采用以下任一种拓扑:
-
星型拓扑:
在电气柜中,建议星型配电系统尽量减少因公共阻抗引起的 EMC 干扰。
-
菊花链拓扑:
菊花链配电系统实现了服务连续性:设备可以在不影响其他设备的情况下断开连接,设备上的公共阻抗和压降受到限制。
星型配电系统
下图显示了星型配电系统(直流或交流)的设计。在这种配置中,只有主电源与配电终端之间的链路是公共阻抗。公共阻抗得到了最大程度的降低。电缆长度 (C) 越短,公共阻抗越低。
各设备的接线必须采用双绞线来完成,从而避免结环和辐射排放。
|
A |
电源 |
|
B |
|
|
C |
电源与配电终端之间的电缆 |
|
D |
配电终端 |
|
E |
设备 (D1-Dn) |
菊花链配电系统
系统中的设备以菊花链和回路形式连接,其中第一台设备和最后一台设备直接连接到电源。
菊花链与回路之间用于重新连接电源的电缆必须尽量靠近,以避免电流回路并避免产生 EMC 干扰。
|
A |
电源 |
|
B |
|
|
C |
设备 (D1-Dn) |
|
D |
D 线路中连接到电源的最后一台设备 |
多电气柜系统中的电源配电
在包含多个电气柜的电源配电系统中,如果电流消耗较低(低于 500 mA)且总长度小于 5 m (16.4 ft),则每条线路能够对三台或四台设备馈电。
下图显示了多电气柜全局系统中电源配电系统的设计:
-
设备 (D1–Dn) 采用星型连接方式,以降低公共阻抗。
-
电气柜 (C1–Cn) 采用菊花链连接方式,并使用了额外的回路接线,以最大程度降低压降和公共阻抗并确保服务连续性。
ULP 模块功耗
为了限制 ULP 线缆上的电压下降,各 RJ45 ULP 端口的功耗均被限定为 300 mA。
下表列出了 ULP 模块的功耗。
|
模块 |
典型功耗 (24 Vdc @ 20 °C / 68 °F) |
最大功耗 (19.2 Vdc @ 60 °C / 140 °F) |
|---|---|---|
|
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 |
100 mA |
140 mA |
|
IFE Ethernet 配电盘服务器 |
100 mA |
140 mA |
|
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口 |
115 mA |
180 mA |
|
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
21 mA |
30 mA |
|
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
100 mA |
130 mA |
|
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
21 mA |
30 mA |
|
用于 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元 |
30 mA |
55 mA |
|
用于 MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元(通过 ULP 端口模块供电) |
200 mA |
335 mA |
|
用于 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 BSCM 断路器状态控制模块 |
9 mA |
15 mA |
|
用于 MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 MicroLogic 脱扣单元 |
100 mA |
100 mA |
|
MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 BCM ULP 断路器通讯模块 |
40 mA |
65 mA |
|
服务接口 |
0 mA(服务接口有自己的电源) |
0 mA(服务接口有自己的电源) |
|
UTA 测试仪 |
0 mA(UTA 测试仪有自己的电源) |
0 mA(UTA 测试仪有自己的电源) |
电源特性
| 注意 |
|---|
|
丧失双重绝缘
不遵照这些说明将导致基本/单绝缘系统。
|
ULP 系统的 24 Vdc 电源必须为 SELV(安全超低电压),以提供绝缘协调,并沿 ULP 连接的整个长度分配 SELV。24 Vdc 电源必须在初级线圈末端处与低压配电区相连,后者的过压类别必须低于 24 Vdc 电压的过压类别或与之相同。
-
属于过压类别 IV 的电源可以直接与主低压配电板的母线系统相连。
Schneider Electric AD 电源属于过压类别 IV。
-
属于过压类别 IV 以下的电源无法直接与主低压配电板的母线系统相连。因此,在主低压配电板的母线系统与可以连接至 24 Vdc 电源初级线圈的控制电路之间,至少需要设置一个电路绝缘变压器。
Schneider Electric Phaseo ABL8 电源属于过压类别 II,与大多数标准电源一样。
如果 ULP 系统的 24 Vdc SELV 电源具备可保持电源 SELV 性质的双重绝缘材料或加强型绝缘材料,则它们可用于为其他设备提供电力。这些设备不得将 0 V 或 24 Vdc 端与本地机器接地点或保护性接地点相连。
0 V 端连接
电源的 0 V 端可与本地接地系统相连或保持浮动。下表提供了用例及相关建议。
|
0 V 端连接 |
要求 |
建议 |
|---|---|---|
|
0 V 端接地 |
|
检查以确保相和接地系统之间的共同模式电压不高于 7 Vac。如果高于该电压,则增加一个电源以减少负载。 |
|
浮动 0 V |
如果不符合将 0 V 端接地的其中一项或多项要求,则电源的 0 V 必须保持浮动。 |
建议使用绝缘监控设备(例如 Vigilohm IM20)检测第一个相接地故障并提高服务连续性。 |
电源额定值
电源额定值规则如下所示:
-
若要设计通讯模块的专用电源,应检查最大短路电流 (Icc)。它不得超过 20 A,这是 ULP 模块能够经受的最大短路电流。例如,对于 10 A 的标称电流,ABL8 电源的 Icc 被限定为 14 A。
-
最远 ULP 模块所用 24 Vdc 电源电压的额定值必须为 24 Vdc +/-10% (21.6–26.4 Vdc)。
建议的 24 Vdc 电源
建议的 24 Vdc 电源为:
-
对于大型装置,建议使用 Schneider Electric Phaseo ABL8 电源(3 到 10 A、过压类别 II)。
-
在以下情况下,建议使用 Schneider Electric AD 电源(1 A、过压类别 IV):
-
限定供少数 IMU 使用的装置。
-
作为 MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的电源。
-
|
特性 |
Phaseo ABL8 电源 |
AD 电源 |
|---|---|---|
|
示意图 |
||
|
过压类别 |
符合 IEC 60947-1 II 类 |
|
|
输入电源电压 AC |
|
|
|
输入供电电压 DC |
– |
|
|
电介质耐压强度 |
|
|
|
温度 |
|
70 °C (158 °F) |
|
输出电流 |
限定为 10 A |
1 A |
|
波纹 |
200 mV 峰-峰 |
200 mV 峰-峰 |
|
提供线路损失补偿的输出电压设置 |
24-28.8 Vdc |
22.8–25.2 Vdc |
电源部件号
|
电源 |
额定值 |
输入-输出电压 |
部件号 |
|---|---|---|---|
|
Schneider Electric AD 电源 初级过压类别 IV 温度:-25 °C 至 +70 °C(–13 °F 至 +158 °F) |
1 A |
24/30 Vdc - 24 Vdc |
LV454440 |
|
48/60 Vdc - 24 Vdc |
LV454441 |
||
|
100/125 Vdc - 24 Vdc |
LV454442 |
||
|
110/130 Vac - 24 Vdc |
LV454443 |
||
|
200/240 Vac - 24 Vdc |
LV454444 |
||
|
Schneider Electric Phaseo ABL8 电源 初级过压类别 II 温度:0–60°C (0–140°F)(高于 50°C (122ºF) 时,下调至电流的 80%) |
3 A |
100/500 Vac - 24 Vdc |
ABL8RPS24030 |
|
5 A |
100/500 Vac - 24 Vdc |
ABL8RPS24050 |
|
|
10 A |
100/500 Vac - 24 Vdc |
ABL8RPS24100 |
24 Vdc 电源连接规则
为减少电磁干扰,请遵循下列规则:
24 Vdc 电源电缆特性
ULP 系统中 24 Vdc 电源的标准安装规则如下:
-
将电源连接到包含一对绞合线的电缆。
-
电源电缆与系统中其他信号之间的最小距离必须如下:
-
电源与控制电路之间的距离 = 100 mm (3.9 in)。
-
电源电路与 24 Vdc 或通讯电缆之间的距离 = 200 mm (7.9 in)。
-
控制电路与 24 Vdc 或通讯电缆之间的距离 = 100 mm (3.9 in)。
-
如要限制电磁干扰,请应用以下附加安装规则:
-
将电源连接到包含一对绞合线的屏蔽电缆。
-
电缆屏蔽层必须连接到 EMC 夹扣。
-
黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨),(比如,来自 Indu-Sol 的 EMClip ® SKHZ 黄铜夹扣)。
24 Vdc 电源负载均衡
电源规格取决于负载均衡,而这则取决于 IMU 中设备的功耗。按照以下步骤检查电源规格是否正确:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
对线路中连接到电源的最后一台设备进行电压测量。 |
|
3 |
检查测量结果是否在设备容差范围内。 |
|
4 |
如果存在压降,则执行以下其中一项措施:
|
24 Vdc 电源模式
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
使用相同的 24 Vdc SELV AD 或 Phaseo ABL8 电源为智能模块化单元
(IMU) 的所有 ULP 模块供电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
-
相同 24 Vdc SELV 电源可用于为多个 IMU 供电,具体取决于系统的总电源要求。
-
采用单独的 24 Vdc 电源为 MN/MX/XF 线圈或 MCH 储能马达供电。
|
模块 |
电源模式 |
|---|---|
|
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 |
必须连接至 24 Vdc 电源,且不得通过其 ULP 端口供电。 |
|
IFE Ethernet 配电盘服务器 |
必须连接至 24 Vdc 电源,且不得通过其 ULP 端口供电。 |
|
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
必须连接至 24 Vdc 电源 (1) ,且不得通过其 ULP 端口供电。 |
|
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
必须连接至 24 Vdc 电源,且不得通过其 ULP 端口供电。 |
|
用于 MasterPacT MTZ 断路器的 ULP 端口模块 |
必须连接至 24 Vdc 电源,且不得通过其 ULP 端口供电。 |
|
用于 MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元 |
通过 ULP 端口模块供电。 |
|
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口 |
通过 ULP 端口模块供电。 |
|
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
|
|
用于 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元 |
通过 ULP 线缆由其他 ULP 模块供电。 |
|
用于 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 BSCM 断路器状态控制模块 |
通过 ULP 线缆由其他 ULP 模块供电。 |
|
用于 MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 MicroLogic 脱扣单元 |
必须通过专用的 AD 电源供电。 |
|
MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 BCM ULP 断路器通讯模块 |
通过 ULP 线缆由其他 ULP 模块供电。 |
|
(1) IFM 接口到 24 Vdc 电源的连接取决于 IFM 组件:
|
|
MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc 电源
| 注意 |
|---|
|
嘈杂环境中的脱扣危险
使用单独的 24 Vdc AD 电源为 MasterPacT
NT/NW 或 PowerPacT
P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic
脱扣单元及其可选的 M2C 或 M6C 可编程触点供电。
如果不遵守这些说明,将会导致脱扣。
|
一个 24 Vdc SELV AD 电源可以为 MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的多个 MicroLogic 脱扣单元供电,取决于系统的整体电源要求:
-
最多 10 个 MicroLogic 脱扣单元,无 M2C 或 M6C 可编程触点。
-
最多 5 个 MicroLogic 脱扣单元,有 M2C 或 M6C 可编程触点。