0602IB1506-03

接地系统

简介

ULP 系统架构的接地系统必须按照 ANSI C37.20.1 以及 UL 1558UL 845UL 891 标准设计和安装在电源开关设备和控制设备组件中。

接地类型如下:

  • 保护性接地:

    出于电气保护的目的对系统或装置或设备中的一点或多点进行接地。

  • 功能性接地:

    出于除电气保护之外的目的对系统或装置或设备中的一点或多点进行接地。

将设备安装在电气柜中

将设备安装在电气柜中时,必须遵循以下规则:

  • 当保护性导线 (PE) 与机柜所有金属部件之间的电阻不超过 0.1 Ω(符合 ANSI C37.20.1 以及 UL 1558UL 845UL 891 标准)时,机柜可以用来将设备接地,尤其是连接到辅助电源、PLCULP 模块。

    注: 带电设备(例如,市电电源、断路器、馈电设备、变速驱动器)的 PE 线必须直接连接到 PE 条。
  • 机柜的所有金属部件必须连接在一起。部件之间的接触必须为金属间接触:必须去除油漆及其他绝缘材料。必须在连接件上涂覆专用润滑脂或油漆,以免在恶劣环境条件(如,相对湿度 >65%、室外应用、存在腐蚀性制剂(如硫化氢 H2S)的氛围)下发生腐蚀。

  • 机柜中保护性接地端子块的连接必须尽可能短。

  • ULP 模块一起使用的电源受到限制

  • 每条 DIN 导轨都必须与机柜的保护性接地点相连。为了提供最一致的接地,建议使用镀锌钢 DIN 导轨而不是铝质导轨。

下图显示了为确保保护性接地连续性而实施的安装:

A

与机柜的保护性接地点相连的 DIN 导轨

B

连接应尽可能短

C

保护性接地端子块

D

电源

功能性接地

Enerlin'X 设备(IFEEIFEIFM 接口、IO 模块,以及 FDM121 显示器)的功能接地。功能性接地由保护性接地导线 (PE) 电阻不超过 0.1 Ω 的组件(机柜与金属 DIN 导轨)的金属部件来提供。

如果设备安装在机柜门上,则检查门与 PE 导线之间的接地连续性。必须用至少一条 PE 电缆将门连接到机柜框架。建议使用带铜编织层的 PE 电缆。

示例:

 

A

FDM121 显示器上应连接到机柜框架的接地连接

 

B

EIFE 接口上的接地连接与安装在 MasterPacT MTZ 断路器上的接地板接触

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.