ULP 系统架构介绍
简介
ULP 系统架构由 Ethernet 或 Modbus-SL 网络互连智能模块化单元 (IMU) 的方式定义。
不同的可能 ULP 系统连接定义了四种架构。
-
独立式架构:IMU 不会与通讯接口(IFE、EIFE 或 IFM 接口)进行通讯。
-
集中式 Modbus 架构:IMU 会与通讯接口(IFE 服务器和 IFM 接口)进行通讯。IFE 服务器和 IFM 接口分组到阀岛中,并排安装在 DIN 导轨,并通过堆叠附件互连。
-
分布式 Modbus 架构:IMU 会与 IFM 接口进行通讯。IFM 接口尽可能靠近 IMU 中的 ULP 模块分布,并通过 Modbus 电缆连接。
分布式 Modbus 架构具有以下两种可能的配置:
这两种分布式架构可以组合起来构成一种混合式架构。
-
菊花链以太网架构:IMU 会与 IFE 或 EIFE 接口进行通讯。IFE 和 EIFE 接口尽可能靠近 IMU 中的 ULP 模块分布,并通过 Ethernet 电缆连接。
-
星型 Ethernet 架构:IMU 会与 IFE 或 EIFE 接口进行通讯。IFE 或 EIFE 接口尽可能靠近 IMU 中的 ULP 模块分布,并通过 Ethernet 电缆连接到开关。
分布式和集中式架构可以组合起来以适应电气安装和限制条件。
ULP 系统架构遵循符合 ANSI C37.20.1 以及 UL 1558、UL 845 和 UL 891 标准的低压配电盘构建规则。
架构的选择
下表列出了 ULP 系统架构的优点和缺点:
|
架构 |
优点 |
缺点 |
|---|---|---|
|
集中式 Modbus |
|
机柜中需要设置一个专门用于对 IFM 接口进行分组的区域。 |
|
菊花链分布式 Modbus |
|
|
|
分接链路分布式 Modbus |
|
|
|
菊花链 Ethernet |
|
|
|
星型 Ethernet |
|
|