ULP 模块的硬件和固件兼容性
简介
ULP 模块的硬件和固件必须同时兼容。
可通过以下方式核查 ULP 模块的硬件和固件兼容性:
硬件兼容性
下表列出了每个系列的断路器所兼容的 ULP 模块。
|
ULP 模块 |
部件号 |
断路器 |
||
|---|---|---|---|---|
|
带有 ULP 端口模块和 MicroLogic 控制单元的 MasterPacT MTZ |
MasterPacT NT/NW 或带有 BCM ULP 模块和 MicroLogic 脱扣单元的 PowerPacT P- and R-frame |
带有 BSCM 模块和MicroLogic 脱扣单元的 PowerPacT H-, J-, and L-frame |
||
|
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 |
LV434001 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
IFE Ethernet 配电盘服务器 |
LV434002 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口 |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
|
单 MasterPacT MTZ1 抽出式断路器的备件套件 EIFE |
LV851100SP |
✓ |
– |
– |
|
单 MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的备件套件 EIFE |
LV851200SP |
✓ |
– |
– |
|
用于带 Modbus-SL RJ45 端口的单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
用于具有 Modbus-SL 5 引脚连接器的单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
STRV00210 |
– |
✓ |
✓ |
|
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
STRV00121 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
服务接口 |
LV485500 |
– |
✓ |
✓ |
|
UTA 测试仪 |
STRV00911 |
– |
✓ |
✓ |
固件兼容性表格
更新系统的主要原因是获取最新的系统功能。设备的最新设备固件基准和版本详情可在 EcoStruxure Power Commission 软件中获得。
通过 ULP 状态 LED 检查硬件和固件兼容性
黄色 ULP LED 指示 ULP 模块的模式。
通过 EcoStruxure Power Commission 软件检查硬件和固件兼容性
EcoStruxure Power Commission 软件可用于检查 IMU 中模块的硬件和固件兼容性并用于获取操作建议以消除兼容性偏差情况。