DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Indicações do LED no Quick Home Connect

Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Prima o botão S/R do sensor de movimento 5 vezes numa sequência rápida.

O LED pisca a verde uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?