DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Alterar a localização

Através da aplicação Wiser Home, pode alterar a localização do sensor de movimento.

  1. No ecrã de Detalhes do dispositivo, toque em Localização.
  2. Na página de configuração, pode introduzir o Novo nome da divisão (A) ou selecionar uma divisão já existente na lista (B).
    SUGESTÃO: Se o dispositivo já estiver atribuído, pode tocar em Remover da divisão (C) para o remover da divisão.
  3. Depois de efetuadas as alterações, toque em Enviar (D) para confirmar a localização do sensor de movimento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?