DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Definições do dispositivo

Pode ajustar as definições como, por exemplo, sensibilidade, tempo, nível lux do sensor de movimento utilizando uma chave de parafusos.

Definição de tempo

Definição de tempo: Ajusta a duração da ativação do sensor ou do acionamento da carga conectada após a deteção do movimento.

NOTA: Se voltar a acionar o sensor, o temporizador será reiniciado. Também pode alterar o estado da carga antes do tempo definido expirar. Para obter mais detalhes sobre o controlo do comportamento da carga, consulte Modos de substituição.
Impulso curto : A carga liga-se durante 1,5 seg para acionar determinados interruptores, por exemplo, o temporizador para as luzes da escada.
NOTA: O impulso curto só pode ser acionado a cada 10 s.
5s - 1h (escala logarítmica): Defina a duração em que a carga conectada permanece ligada após o movimento ser detetado. Quando o tempo termina, a carga conectada desliga-se automaticamente.
Teste: Teste a definição de sensibilidade. A carga liga-se durante 2 s sempre que é detetado um movimento. A definição de brilho será ignorada.
NOTA: O teste só pode ser acionado a cada 5 s.

Definição de lux Definição de lux: Define o limite de brilho ambiente no qual o sensor ativa ou aciona a carga conectada. Quando definido num nível lux específico, o sensor iniciará o seu funcionamento quando o brilho do cai abaixo do nível limite.
1-2000 Lux: Defina o limite de brilho no qual o sensor deve ligar a carga. Quando o brilho do ambiente cai abaixo do nível lux definido, o sensor de movimento será acionado para funcionar.
Modo diurno : O sensor ligará a carga se for detetado movimento, independentemente do brilho do ambiente. Isto significa que o sensor responderá às ações de movimento e de acionamento tanto de dia como de noite.
Limite em modo teach-in : Esta definição permite ao sensor aprender e guardar o brilho ambiente atual como o limite para acionar a carga.
Quando esta definição é selecionada, o brilho do ambiente atual será guardado como o limite ao fim de 15 segundos, dando tempo ao instalador para recuar e capturar o brilho correto. Em seguida, o sensor usará este nível de brilho guardado como referência para acionar a carga.

Sensibilidade

Determina a área de deteção ajustando o nível de sensibilidade do sensor. Quanto maior for a sensibilidade, maior será a área de deteção.
Nível de sensibilidade: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

Configuração/Reposição
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?