DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Definir o temporizador de deteção de movimento

Através da aplicação Wiser Home, pode definir a hora de funcionamento de um dispositivo após a deteção de movimento.
Para definir o temporizador de deteção de movimento:
  1. No ecrã Detalhes do dispositivo, toque em Temporizador de deteção de movimento.
  2. Selecione um dos seguintes modos:
    • Modo de teste: Para testar o sensor de movimento e garantir que o seu posicionamento e área de deteção estão conforme necessário.

      NOTA: Neste modo, o dispositivo conectado ao sensor de movimento liga-se durante 2 segundos após a deteção de movimento e a seguir desliga-se durante 3 segundos. Se ao fim destes 5 segundos, o movimento continuar a ser detetado, o dispositivo volta a ligar-se.
    • Impulso curto: Para dispositivos que necessitam de uma ativação curta para concluir uma ação como disparar um alerta ou tirar uma fotografia.

      NOTA: Neste modo, o dispositivo conectado ao sensor de movimento liga-se durante 1,5 segundos após a deteção de movimento e a seguir desliga-se durante 8,5 segundos. Se ao fim destes 10 segundos, o movimento continuar a ser detetado, o dispositivo volta a ligar-se.
    • Duração personalizada: Para definir manualmente a duração durante a qual o dispositivo deve funcionar após a deteção de movimento.

  3. Se tocar em Duração personalizada pode:
    • Selecionar um período de tempo, o da lista que varia entre 15 seg e 5 min

      ou
    • Toque em Hora específica para escolher uma hora diferente da da lista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?