DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Notificação

Através da aplicação Wiser Home, pode ver as seguintes notificações relacionadas com o funcionamento do sensor de movimento.
  1. Notificação de deteção de movimento: Quando ativa esta notificação, e o movimento é detetado pelo sensor de movimento, recebe as notificações na aplicação. Para ativar/desativar esta notificação, consulte G de Configurar o sensor de movimento.

  2. Notificação de dispositivo não conectado: Recebe esta notificação na aplicação quando o sensor de movimento perde a conectividade para que possa restaurar a ligação ou solucionar o problema do sensor de movimento o mais rapidamente possível.

  3. Notificação de sobreaquecimento: Recebe esta notificação na aplicação quando o sensor de movimento está sobreaquecido após um funcionamento prolongado.

NOTA: Não pode ativar/desativar o dispositivo não conectado nem as notificações de sobreaquecimento. A aplicação apresenta a notificação adequada quando o sensor de movimento aquece excessivamente ou fica offline.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?