DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Definir o nível lux

Através da aplicação Wiser Home, pode definir o nível lux do sensor de movimento.

O nível lux é a intensidade da luz circundante. Abaixo do nível lux limite, quando o movimento é detetado, os dispositivos associados ao sensor de movimento são ativados.


Para ajustar o nível lux:

  1. No ecrã Detalhes do dispositivo, toque em Nível lux.
  2. Selecione um dos seguintes modos:
    • Modo diurno: Para os dispositivos que devem estar ativos durante os dias e as noites. O dispositivo funciona independentemente de qualquer valor lux.

    • Modo noturno: Para os dispositivos que devem estar ativos em condições de pouca luz. O dispositivo funciona quando o nível lux é inferior a 50.

      NOTA: Este modo é normalmente utilizado para luzes exteriores.
    • Valor lux personalizado: Isto permite a definição manual do nível lux limite (de 0 a 2000).

  3. Se tocar em Valor lux personalizado, arraste o controlo deslizante (A) para a direita/esquerda para ajustar o nível lux limite.
  4. Toque em Definir.
    SUGESTÃO: Pode tocar em Utilizar o valor lux atual para definir a intensidade da luz ambiente atual como o nível lux limite. O nível lux limite definido não será superior a 2000.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?