DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Edición de una automatización

Con la aplicación Wiser Home se pueden editar las automatizaciones existentes.

Para editar una automatización:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a la pestaña Automatización.
  3. Seleccione la automatización que desea editar.
  4. Ahora puede realizar los siguientes cambios:
    • Cambiar el icono.

    • Cambiar el nombre de la automatización.

    • Tocar cada condición para cambiar los ajustes.

      • Para eliminar una condición, deslícela hacia la izquierda y, a continuación, toque (A) para eliminarla.

      • Toque Añadir condiciones (B) para añadir una nueva condición.

  5. Toque Guardar para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?